This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6511:缺少仿真模型(Spice 模型)

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6511, TINA-TI, LM311, TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1033060/lm6511-missing-simulation-model-spice-model

器件型号:LM6511
主题中讨论的其他器件: TINA-TILM311TLV1805

尊敬的 TI 团队:

我们计划将 LM6511用于振荡器设计。 但在其 TI 页面上、此 IC 没有仿真模型。

如果您能为我提供 Spice 模型(适用于 LTSpice)、这将大有帮助。

此致、
Siddhesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddhesh、

    感谢您的发帖。 我已附加一个您可以用于仿真模型的.LIB SPICE 文件。

    我已经验证该设计适用于 TINA-TI 和 PSpice。

    一个 PSpice 和 TINA-TI 模型不久将发布在 TI.com 上。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../LM6511.LIB

    谢谢、

    Izak Walker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddhesh、

    我很好奇您对该器件的需求、因为 LM311系列更是具有类似规格的标准器件。

    如果您不需要电平转换、我还想建议一个替代器件。

    TLV1805 具有推挽 式输出级、与开漏/集电极对应的器件相比、该输出级将更加对称并具有更尖锐的边沿。

    此致、

    Izak Walker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Izak、

    感谢你的答复。 实际上、TLV1805是我们的首选、其仿真也符合预期。 但现在 TLV1805已缺货。 我们正在寻找其他选项。

    此致、

    Siddhesh Rahula