This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA547:馈入电感负载

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA547, OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1032981/opa547-feed-an-inductive-load

器件型号:OPA547
主题中讨论的其他器件: OPA564

您好!

我想放大来自 DDS 的正弦信号(100kHz)、以便为2欧姆和47 µH 的线圈馈电。 我100~300使用高电流运算放大器、因为我需要最大 mA 的电流

我想知道 OPA547是否能够为低阻抗负载(2欧姆)供电。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sylvain:

    您没有提到需要 OPA547提供的输入电压和增益。 OPA547具有1MHz 的增益带宽积、在100kHz 时、它只剩下大约20dB 的开环增益。 如果您尝试使用几乎任何数量的闭环增益和环路增益来操作它、则开环增益和闭环增益之间的差值非常低。 在此应用中、我认为 OPA547的性能不会令人满意。

    查看 OPA564数据表。 它具有高得多的增益带宽(17MHz)和40V/us 的压摆率。 我认为、由于这些更高的规格、它将在100kHz 时提供更高的性能。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa564.pdf

    如果运算放大器在其规格内运行、则 OPA564的复数(R+jXl)负载可能正常。 47uH 电感在100kHz 时表现出大约30欧姆的电感、因此负载主要是电感。 功率运算放大器通常能够驱动电感负载、但必须仔细考虑并包含反电动势保护。 有关反电动势保护的示例、请参阅 OPA564数据表中的图54和55。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答!