This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:死区输出

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1032720/ths4531-dead-outputs

器件型号:THS4531

您好!  

 在我们的电路板测试期间、THS4531损坏。

我们的 THS4531 由5V 电源供电、共模设定点为2.5V。 其输出通过100欧姆(每个桥臂)和2nF (ADC 输入)连接到 ADC。

 THS4531故障症状如下:  

1) 1) THS4531的两个输出 卡在0V 附近。  

2) 2) THS4531的两个输出均显示 Vs-的极小阻抗(~5 Ω)。  

 在我们的电路板测试期间、THS4531输出可能已短接在一起或接至 GND。  

我的问题:  

从数据表中可以看出、THS4531输出似乎没有短路保护。 我是否应该预计输出端短接在一起或输出端接地会造成损坏?   

谢谢你

路易·加农

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    在输出端使用50R 串联端接电阻或隔离电阻时、如果在50R 电阻后面发生短路、则输出将承受从50mA x 50R = 2.5V 到信号接地的短路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Louis、

      是的、没错、THS4531没有针对短路的内部保护。 故障症状列表显示短路损坏。 从 THS4531数据表中可以看出、50mA 或更高的持续电流会损坏器件。  

         

    谢谢、

    Sima