This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3702-Q1:TLV3702QDRG4Q1 SEU 确认

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3702, TLV1704-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1032839/tlv3702-q1-tlv3702qdrg4q1-seu-confirm

器件型号:TLV3702-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3702

您好,专家,

美好的一天!

我们的客户希望确认 TLV3702QDRG4Q1是否符合 SEU 条件,如果是,您是否可以提供 SEU 报告?

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广炎、

    辐射测试不是 AEC Q100汽车规范的一部分、因此不进行辐射测试。

    只有航天级器件才会接受辐射测试。

    我们没有 TLV3702系列的任何辐射测试数据、因此我们没有任何要报告的数据。

    由于辐射测试的成本极高(>50k 美元)、我真的怀疑我们将针对一个请求执行测试。

    唯一经过辐射测试的双路比较器是 LM139-SP 或 LM193QML-SP。

    如果需要 CMOS 输入、则唯一的航空级 CMOS 输入比较 器是四路 TLV1704-SEP。