This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8481:LMP8480与 LMP8481的替代产品

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8481, LMP8480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1032904/lmp8481-lmp8480-replacement-with-lmp8481

器件型号:LMP8481
主题中讨论的其他器件: LMP8480

大家好、

由于库存原因、我正在考虑将 LMP8480替换为 LMP8481。 我只想确认一下:如果 我用 LMP8480将 NC 引脚(引脚6和7)连接到 GND (引脚4),我可以直接将 LMP8481放到那里吗? 在这种情况下、我可以期待相同的操作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛!

    是的、您可以将 LMP8481上的两个 REF 引脚接地、并实现与 LMP8480相同的操作。 LMP8481输出这些 REF 引脚的原因是提供双向电流测量选项。 这些引脚在 LMP8480上内部接地、用于单向测量。

    根据数据表:

    因此、从外部接地8481 REF 引脚基本上会重新创建8480。

    路易