This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:电源。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1032989/opa388-supply-power

器件型号:OPA388

大家好、

我可以在 Vs+=3.3V/Vs-=-1.8V 的条件下使用 OPA388吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    是的、前提是您不违反绝对最大额定值。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo-San:

    正如 Kai 所指出的、只要(V+)-(V-)范围在建议的5.5Vdc 范围内、对称和非对称电源轨都将工作。 电源电压增量为6V 直流绝对最大值、不建议这么做。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最好。

    Raymond