This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要1A 输出电流的 OPAMP

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, OPA567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1032472/opamp-with-1a-output-current-required

主题中讨论的其他器件:LM317OPA567

尊敬的团队:

我的电路需要具有1A 输出电流(最大值)的运算放大器。

运算放大器将用作单位增益缓冲器。 请您建议一个。 下面是我的电路。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关您的应用的更多信息? 例如输出范围、频率、SNR、负载或躯体。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅功率运算放大器列表: www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/power/products.html#p480=1;1&p233typ=1000;10000

    什么是电源电压、即、您需要在器件内部耗散多少功率(1A * VCC/2)? 大多数器件的直流电流为1A 时会出现问题、并且可能需要主动冷却。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    如果输出电流始终流出运算放大器、 则添加一个 NPN 或 NMOS 晶体管  

    如果 VOUT = VIN + 1.25V、请试用 LM317

    如果您需要其他东西、VIN 和 U1电源的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    谢谢你。

    输入电压范围为0.8V 至1.8V

    目前、电路板上提供5V 电源。计划使用同样的电源为 U1供电

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hari、

    如果输出电流仅单向流动、则晶体管将增大电流。 如果您需要双向输出电流、则需要不同的解决方案。

    OPA567是可选的。