This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4524-EP:放大器 IC 与差分探针发生故障

Guru**** 2580935 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137497/ths4524-ep-amplifier-ic-malfunctioning-with-differential-probe

器件型号:THS4524-EP
主题中讨论的其他器件:THS4524

您好!

我是 Johnson & Johnson Vision 的研发电气工程师。 在我们的其中一个项目中、我们使用 THS4524作为 ADC 之前的单位增益差分缓冲器。 当我尝试使用 Tektronix TDP1500差分探头来探测 THS4524的输出时、我看到连续使用大约一小时后、三个不同的 PCBA 上的 IC 出现故障。 发生故障时、IC 输出会连续振荡或远低于输入电压(但它是单位增益)、并且还会影响 ADC 的共模电压。

我正在附加缓冲区中一个通道的快照、该通道用于突出显示探测位置:

请告诉我是否存在已知的灵敏度问题或其他类似损坏的可能原因。 如果您有任何问题、请告诉我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Balasubramanian、您好!  

     感谢您的介绍和提供信息。  

     几个问题:

    1. 器件上的所有通道的输出是否振荡/低于预期?
    2. 在移除输入然后关闭并打开器件电源时、故障器件是否没有振荡? 如所示、它仅在连续使用后或器件发生故障时才会继续发生、但仍然会发生故障?  
    3. 此外、器件的电源是什么(从种类和价值来看)?  

     对电路进行快速仿真可显示稳定性、但对于发生故障的器件、请尝试将输出电阻器(R190和 R468)增大到50欧姆、然后重新查看连续输出。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您的回答。

    我仅在我探测的通道中观察到这种行为。 我测试的所有三个板都发生了这种情况。

    2.拔下探头或重新启动电源未解决问题。 一旦发生这种情况、问题仍然存在。

    3、IC 由 12至5V 降压转换器 TPS54521RHLR 的5V 电源供电

    我将尝试您刚才提到的仿真、然后返回给您。  

    谢谢、

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

     感谢您提供更多信息。  我建议检查或监控降压转换器为器件供电的电源。  增加输出电阻后、您能否共享输出的示波器截图? 此外、器件的输入范围和您看到的输出范围是多少?  

    谢谢、
    Sima