This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:具有谐波的 OPA855

Guru**** 2970240 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1137976/opa855-opa855-with-harmonic

器件型号:OPA855

大家好、

我的客户使用下面的原理图测试 OPA855、

客户发现 、如果没有信号输入、则输出谐波、客户尝试更改 Rout 电阻值、 谐波 也会更改、

输出电阻为0欧姆

输出电压为50欧姆

输出电阻为100欧姆

我们建议客户将输入短路、谐波消失。  

如果有任何原因可能导致 谐波、团队是否会帮助评论? 谢谢。

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

     谐波测量是在输入浮动还是端接至特定阻抗的情况下进行的?

     当建议短接输入时、这是否意味着 IN-和 IN+端接至接地?

      此外、R784是否未组装?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、  

    谐波测量是在输入悬空的情况下进行 的、 并由频谱分析仪进行测量。 (R780之前、R782悬空)  

    输入短路 在 R780、R782之前。  未  组装 R784。

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

     增益在两种配置之间变化。 使用浮动输入时、增益将低于 R780和 R782之前短接或端接至50 Ω 连接器时的增益。 由于放大器已解补偿、因此 OPA855需要7V/V 的最小增益。  此外、由于输入悬空、可能会出现异常行为。

    谢谢、

    Sima