This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3001:THS3001

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3001, THS3491, THS3091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1131603/ths3001-ths3001

器件型号:THS3001
主题中讨论的其他器件: THS3491THS3091

我需要构建电压增益= 20dB 的电流升压放大器。 即输入信号=2.5V pk-pk、输出信号=25V pk-pk。 我想使用具有推挽式最终级的 THS3001。 负载阻抗= 5欧姆。 反馈信号从推挽输出应用到 THS3001的反相输入。 rf=560 Ω、rg=62 Ω。 VCC=+/-17.5V 是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    +/-12.5V 输入5欧姆电阻为2.5安。 此外、您还需要检查压摆率-您的最大频率是多少。  

    THS3001存在内部设计问题、请使用 THS3491等其他器件-但一旦进入 AB 类级、您将需要对所有器件进行补偿以处理其相位延迟、没有理由在没有最大频率的情况下继续工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大频率= 6MHz。 最大 RMS 电流= 1.77A (12.5V x 0.707/5 Ω)。

    最大压摆率= 0.5V/ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    您是否已经有原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这可能是可行的、您是否有一个用于 AB 类缓冲器的 TINA 文件、其中包含您要使用的晶体管?  

    因此,有几个 CFA 部件可用于增益为20和>500V/usec 的压摆率-当然,缓冲器也必须大于该压摆率。 我想知道是否有任何压摆率大于3A 的功率放大器可用于替代晶体管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能使用 THS3001进行 LT Spice 仿真、并在环路内的输出端进行双极推挽。 仿真运行不好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不附加该文件、我可以使用 LTSPICE 文件、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael 我计划在半2SC6144SG 和2SA22SG BJT 推挽级上使用 THS3001、但在环路内部。 我有适用于所有这些应用的 SPICE 模型、这些模型可与 OrCAD 或 LT SPICE 配合使用。 遗憾的是、我从未使用过 TINA。

    您刚才提到了 THS3491。 我可以在图中构建类似的内容。 67个部分。 我有几个问题:1) MOSFET 推挽级在环路之外。 那么、带宽是多少?  2) 2)本原理图中使用了什么类型的 MOSFET? 如果该放大器用于规范中提到的超声波应用、即驱动压电式传感器、则其带宽应至少为几 MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打算附加 LTSpice .asc 文件。 和模型(如果它们具有.include 语句)。 当然、在环路之外、您会失去所有精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya、

    要在此处发布 asc 文件、您必须先进行"zip"。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、Kai、我认为如果我们只想将.asc 文件作为普通文件附加可能是可以的、如果我还需要发送器件模型、我通常会进行 zip 操作。  

    Ilya、我在这里的真正起点是查看原理图的起点-您可以将其夹到 LTSpice 屏幕上、然后将其粘贴到这里的回复中。 这些复合功率升压级中的许多细节、没有理由在我们的末尾猜测  

    我在 THS3491中查看了图67、我不确定是否有人构建了该电路-这是我的电离子中看起来具有风险的电路。 必须仅为交流、因为平衡-非平衡变压器初级侧在每个周期中对电源短路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    [引用 userid="70422" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1131603/ths3001-ths3001/4199030 #41990330]实际上、我认为如果我们只需要.asc 文件可能可以作为普通文件附加、如果我还需要发送器件模型、通常我会执行 zip。  [/报价]

    此输入框的"插入"功能不允许我附加.asc 文件。 它仅在我先"压缩"它时才起作用。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Booster-amp-20dB-THS3001.zip

    您好、Kai、Michael。 请参阅随附的 LT SPICE 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ilya、首先让我们转向更好的 CFA 部分、我建议使用+/-16V 电源的 THS3091。 我在+/-18上以10kHz 的频率运行了仿真、明显有削波、当然是振荡的、需要增加射频以表示大约2.5k 欧姆。 THS3091具有基极电流峰值所需的高得多的峰值输出电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Booster-THS3091.zip

    你(们)好,Michael 我已经使用常规和达林顿输出级测试了 THS3091 (请参见封装)。 虽然后者显示了更高的输出电压摆幅、但两者都无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我正在运行此仿真-查看流经该3欧姆基极电阻器的电流-这些电阻器达到>300米的峰值。 是否确定您不想在升压级中使用功率 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指功率 MOSFET 级、如图所示。 70或环路内功率 MOSFET 推挽级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、图70非常糟糕、下面是对问题的良好回顾、  

    https://reviseomatic.org/help/s-push-pull/Push%20Pull%20MOSFET%20Amp.php

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael 我最终设计了具有 MOSFET 推挽输出级的功率放大器。 它工作正常(至少在仿真级别)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、祝您好运