This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:与 ISO1212和 TLV1805类似

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, TLV1805, ISO7720, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1158241/tlv1805-similar-of-iso1212-and-tlv1805

器件型号:TLV1805
主题中讨论的其它部件:ISO1212ISO7720ISO1211

我只有一个问题是由於市场上缺乏股票。

您能为我提供属于 ISO1212 TLV1805的任何替代产品吗?

在 EVSE 中、这两个部件都是不可更换的。 我尝试了太多。

我在附近找到了 ISOW78XX 和 ISO7720。 但仍然不满足实际要求。

可以帮帮我吗??

如果存在类似问题、请提供电路仿真。

此外、TLV1805还具有关断引脚。  

我在这方面做了太多的研究,但我没有发现类似的东西。

如果有电路原理图或相关电路、请为我提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhardvaj、

    感谢您的联系。  目前、我们没有用于 TLV1805的 P2P 替代产品。 您对涉及 TLV1805的系统/电路有哪些要求(速度、电源电压、功耗)? 实际应用是什么?  

    关于 ISO1212、我需要将此主题转发给隔离团队以获得进一步指导。  

    -Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhardvaj、

    感谢您的联系。

    我们没有直接的 ISO1212引脚对引脚替代产品。 我们唯一拥有的另一个隔离式数字输入器件是 ISO1211。 该器件在功能上与 ISO1212相同、但只有一个隔离式数字输入通道、而不是两个。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Kenneth