This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190:VREF 输入特性

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA2191, INA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1158934/ina190-vref-input-characteristics

器件型号:INA190
主题中讨论的其他器件: INA2191INA191

您好!

我有一个使用19个 INA190A2差分放大器的应用、需要对 VREF 引脚进行偏置、以便放大器输出电压在被监控的满量程输入电流范围内使 ADC 保持线性范围。

我想向放大器的所有 VREF 输入引脚分配一个共模电压、但找不到任何有关 VREF 输入特性的信息。

我非常确信这是一个常见的应用。

是否有人提供了一些有用的信息?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在 INA190A2的 REF 引脚中、1MΩ Ω+ 400kΩ Ω、并且内部偏置电压始终设置为 Vs/3 (本质上为模拟接地)。 1MΩ Ω 电阻器挂在第2级放大器的同相引脚上、而400kΩ Ω 电阻是连接第2级 IN+和第1级输出的输入电阻。 两个电阻器与第二级放大器反相侧的电阻器网络进行精度匹配、以创建差分放大器。 这两个值都可能相差+/-20%。 1.4MΩ、IREF =(VREF - Vs/3)/(2 μ A)。

    现在、如果您使用低输出阻抗电压源驱动所有19个 REF 引脚、例如运算放大器缓冲器驱动通过电阻分压器关闭 Vs 设置的基准电压、那么所有这些都是不相关的。这是理想情况。 您的2µA 也不需要驱动/灌入太多电流、总电流可能为~19*μ A。

    但是、只要 Vref 源输出阻抗超过~100Ω Ω、就会增加 误差、包括 Vref 的绝对值。 例如、对于高阻抗源、您可能需要将 Vref 设置为 Vs/2、 但由于 Vref 输入阻抗、Vout 的实际偏置电压将为 Vs/2 +/-误差、这可能会减小电路的动态范围、因为您必须考虑波动的偏置点。 您可以通过以下应用手册阅读有关如何计算此误差的更多信息:

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/sboa551/sboa551.pdf

    请注意、您可以通过 ADC 测量差分输出(相对于 Vref 的 Vout)来消除高阻态 Vref 源的偏移和增益误差、而不是单端 Vout。

    您可以使用功能等效的 INA2191 SPICE 模型来仿真我上面描述的输入行为、该模型可通过以下链接获取。 遗憾的是、INA190 SPICE 模型可能未对这种精确的输入特性行为建模、但 INA2191确实如此(它甚至在模型网表的标题中提到)。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。 我们正在发布第二个 INA190 SPICE 模型以支持这一功能。

    https://www.ti.com/product/INA2191#design-tools-simulation

    鉴于您有19个电路、您可以考虑在 INA190上使用 INA2191、因为 INA2191是双通道 INA191、INA191基本上是 INA190、但采用更小的封装、使能电压略有不同。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    感谢您的详细回答。  正是我所需要的。  双通道版本不适合我的应用。  我将查看 INA191。

    再次感谢您、

    David