This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:与交叉参考搜索 LT1970不等效

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564, OPA593

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1158882/opa564-not-equivalent-to-cross-reference-search-lt1970

器件型号:OPA564
主题中讨论的其他器件: OPA593

你(们)好。

我一直在努力寻找一个替代线性器件 LT1970。 OPA564的建议 TI 交叉参考器件 功能不相似。

TI 是否有能够通过独立的拉电流和灌电流限制即时进行合理精确电流限制的器件或器件组合?  

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    遗憾的是、我们的精密放大器功率运算放大器没有独立的灌电流和拉电流限制。 它们由 一个常见的电流设定限值电阻器 RSET 设定、如 OPA564数据表中的图所示。

    一些功率运算放大器电流限制允许使用 DAC "动态"设置、以控制限制。 我们的新高压、最大电流0.25A OPA593显示了如何在数据表中实现这一点:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa593.pdf

    必须监控输出灌电流/拉电流以确定运算放大器处于的输出模式、然后由 DAC 设置的电流限制以跟踪它。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程