This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA196:单位增益稳定

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA196, OPA197, OPA228, TINA-TI, OPA202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1158436/opa196-unity-gain-stable

器件型号:OPA196
主题中讨论的其他器件: OPA197OPA228TINA-TIOPA202

尊敬的技术支持团队:

OPA196和 OPA197单位增益是否稳定?

数据表描述了单位增益带宽。

您是否具有单位增益稳定的选择指南?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA196/7具有稳定的单位增益。 解补偿运算放大器(如 OPA228)在数据表和搜索函数中进行了类似标记(在"特性"中为复选框)、并在电气特性中指定最小闭环增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDD、

    OPA196和 OPA197具有单位增益稳定特性、但当直接驱动(无 Riso 电阻器)时、其电容 负载受到限制。  因此、例如、OPA197图显示驱动300pF 负载时、小信号过冲为25%(建议的最大值是确保过程变化时的稳定性)-请参阅下文。

    因此、例如、您无法直接驱动1uF 负载-请参阅下面的内容。

    但是、只添加5 Ω Riso 电阻器会使电路稳定-请参阅下面的内容。

    如果没有电阻负载、上述解决方案就能很好地工作、否则会导致增益误差-请参阅下文。

    因此、为了解决增益误差问题、解决方案是使用双反馈补偿、如下所示。

    为了确认运行稳定、您还可以运行交流稳定性仿真、显示83度的相位裕度、而 建议的最小值为45度-请参阅下面的。

    请查看以下链接下的电路稳定性培训材料:  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-introduction?context=1139747-1139745-14685-1138805-13848

    下面、我为您自己的仿真附上了 TINA-TI 原理图。

    e2e.ti.com/.../OPA197-Transient-stability.TSCe2e.ti.com/.../OPA197-AC-stability.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek Lis:

    感谢您的建议。

    当我使用 OPA196/7时、请考虑  电容 负载限制。

    此外、OPA202还具有高容性负载和合理 的成本。  

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运!