This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM118QML:LM118J-8/883的替代产品

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1158638/lm118qml-replacement-to-lm118j-8-883

器件型号:LM118QML

大家好、

 由于 LM118J-8/883已缺货、因此我们的客户搜索了类似器件并找到了 JL118BPA。 他想确认它是否与 JL118BPA 在功能上相同。 这两个器件的数据表相似、都通过 了 MIL-Std-883认证。 他能否使用  JL118BPA 替代  LM118J-8/883?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、  

    我目前正在研究这个问题、并将在收到回复时告知您。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    LM118J-8/883是 QML 器件、JL118BPA 是 JAN 器件。 它们已使用相同的 QML 规范进行测试、但 JAN 器件的一些参数测量结果放宽了限制。 即偏移电压的温度系数。

    数据表中可能还有其他内容。

    如果客户可以接受 JAN 器件的宽松测试、则可以替换它。 设计相似、但测试不同。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    非常感谢您提供此信息。

    此致、

    Danilo