This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9351:V-输入电压范围(限流)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1158860/tlv9351-v--input-voltage-range-current-limited

器件型号:TLV9351

您好!

我们的工作设计采用 TLV9351作为电压跟随器。

电源:单电源、Vcc=15V。 电路输入信号电压范围为-12V...+12V。

输入信号通过一个100k 的串行电阻器连接到 IC 输入。 在 IC 输入端、负信号部分由肖特基二极管切断、因为仅需要正极部分。
电路工作正常、但现在注意到超出 IC 负共模电压范围:绝对。 最大 额定值:(V-)- 0.5V;推荐值(V-)- 0.1V。

在 IC 输入端、我们具有大约 -0.3V...-0.4V。 流经二极管的电流由串行电阻器限制为-0.12mA。

IC 具有到电源轨的二极管钳位输入。 数据表指出"摆幅可能超过电源轨0.5V 的输入信号必须为
电流限制为10mA 或更低。"

是否会影响器件可靠性、或者此工作模式是否可视为非关键?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    运算放大器数据表中有 第7.3.3节"相位反转保护"。  

    肖特基二极管吸收大部分电流。 极低的应力,非关键。