请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9351 您好!
我们的工作设计采用 TLV9351作为电压跟随器。
电源:单电源、Vcc=15V。 电路输入信号电压范围为-12V...+12V。
输入信号通过一个100k 的串行电阻器连接到 IC 输入。 在 IC 输入端、负信号部分由肖特基二极管切断、因为仅需要正极部分。
电路工作正常、但现在注意到超出 IC 负共模电压范围:绝对。 最大 额定值:(V-)- 0.5V;推荐值(V-)- 0.1V。
在 IC 输入端、我们具有大约 -0.3V...-0.4V。 流经二极管的电流由串行电阻器限制为-0.12mA。
IC 具有到电源轨的二极管钳位输入。 数据表指出"摆幅可能超过电源轨0.5V 的输入信号必须为
电流限制为10mA 或更低。"
是否会影响器件可靠性、或者此工作模式是否可视为非关键?