This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3330-Q1:交叉电流限制

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1158861/amc3330-q1-cross-current-limit

器件型号:AMC3330-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3330

您好!

在器件的数据表中、它提到通过电阻分压器的交叉电流最大为100uA、这是器件限制吗? 它是如何计算的? 如果超过该值、会发生什么情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aivaras、

    表8-1简单地提供了电压感应应用的设计示例。  从 AMC3330的角度来看、该表中注明的100uA 并不是一个限制、它只是一个设计目标、用于选择分压器底部的电阻器尺寸、同时保持相对较低的功率耗散。  查看表8-2、注意10千欧乘以100uA 即可为 AMC3330提供+/-1V 的 FSR。  如果您希望使用200uA (例如)、则需要调整分压器串中其他电阻器的值、以保持与 AMC3330相同的+/-1V FSR 范围。