Other Parts Discussed in Thread: LPV521, OPA172, OPA314, LM7705, TLV9001, OPA391
在网上搜索有关改进互阻抗放大器 GWB (让我们称之为速度)的想法时、有许多建议介绍了使用额外运算放大器和 JFET 以及其他几个组件的几种自举方法。
但是、当提到"高增益"这一短语时、这通常意味着大约1M 或可能10M 的互阻抗。
在我的日常业务中、我将这称为非常低的增益、因为我通常使用1G 至25G 的跨阻电阻器。
欢迎使用低电流消耗(<1mA)和超小型封装(如 SC70)。
让我们首先考虑以下几点:
![]()
对于 OPA291或 LPV521、CF = 1pF、RF = 25G、IP = 80pA、Ci = 10pF
所有这些紧密集成在精心的 PCB 设计中以控制泄漏电流和杂散电容的特性最终都能正常工作。
多个运算放大器提供不同的电流消耗和温度依赖性、但纯直流性能良好。
带宽限制在几 Hz 时并不奇怪,阶跃响应几乎是完美的 RF*CF 放电曲线,因此下降时间大约为200ms。
我正在寻找可提高阶跃响应速度的想法或技术。
是否有任何自举方法在如此高的增益下工作(在10M 以上未找到示例)?
是否还有其他想法可以改进阶跃响应、即使只是很少?