This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:INA3221

Guru**** 2507845 points
Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1158429/ina3221-ina3221

器件型号:INA3221

您好!

我们在写入 INA3221芯片的寄存器时遇到了一些问题。  我们尝试写入寄存器、首先我们希望通过写入寄存器0x00h 来更改运行模式、但当我们回读时、它仍然是默认值0x7127h。 然后、我们尝试写入其他可写寄存器0x07h、但当我们再次读回时、它是默认值0x7ff8h。 我们已验证制造商和芯片 ID 是否正确、并验证了逻辑分析仪上的 I2C 波形。 您能告诉我们还有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 TI 论坛。 这很奇怪... 由于您能够读取寄存器值,因此您的写入代码看起来很好,因为您能够写入地址指针....  您能否向我发送 I2C 线路上写入和读取逻辑分析仪的屏幕截图、以便我也可以对其进行评估?

    另一件要尝试的事情是使用您的设置/代码测试多个器件。 这样、我们就可以更好地了解问题是器件还是设置/代码。  

    此致、

    Mitch