This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:正在寻找12Vin/200A 电流监控器解决方案

Guru**** 2786005 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1158778/ina3221-looking-for-12vin-200a-current-monitor-solution

器件型号:INA3221

尊敬的团队:

我正在寻找12Vin/200A 电流监控器解决方案、下面是我们需要的器件功能。

>双通道、每个通道可支持12Vin/200A

>数字接口、I2C 将更好

>无需同时监控电压总线。

INA3221是否适合此应用? 如果没有、您能否分享您的建议?

此致、

本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    如果您正在寻找多通道显示器,INA3221绝对适合您。 虽然 INA3221提供三个通道、但您可以使第三个通道空闲、而只使用其他两个通道。

    我们有大量的单通道功率监控器可供选择。 如果您想查看这些潜在候选人、 请查看以下列表

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    那么 INA3221可用于12Vin/200A 应用吗?  

    由于我们的误差分析仅支持高达100A 的电流、因此我想再次检查我们的建议。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们有一个替代计算器、可实现更灵活的参数选择。 您可以在 此处找到它

    此致、Guang