This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA210:产品推荐

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA210, OPA145, JFE150, OPA140, JFE2140, OPA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159005/opa210-product-recomendation

器件型号:OPA210
主题中讨论的其他器件: OPA145、 JFE150、 OPA140、 JFE2140、 OPA828

大家好、

一位客户正在寻找  OPA210的替代产品 、该产品允许+-3.3V 双电压电源、具有低噪声(<10 μ µV)、尤其是在低频范围内、以及与 OPA297和292类似的高输入阻抗。 此应用适用于 EEG 器件。 OPA210与它们所需的输入阻抗不匹配。

感谢您的建议。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    通常为 EEG 应用选择 OPA140 (低噪声)或 OPA145 (低功耗)等 JFET 器件。  我们还有称为 JFE150 (单通道)和 JFE2140 (双通道)的分立式 JFET、可配置一个额外的放大器以提供超低噪声、有关示例、请参阅每个器件对应的 EVM。

    如果您有任何疑问、敬请告知。
    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 Mike 的建议、您还可以考虑 OPA828 -请参阅下面的输入电压噪声图。