This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:内部第二级电路

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159606/lm2904-internal-second-stage-circuit

器件型号:LM2904

您好!

我正在阅读 《了解运算放大器规格》、  

我不理解第4.2部分第二阶段。

如果 IOUT1流入 Q2-Q4的集电极集电极结、则第二级输出电压被驱动为正。 如果 IOUT1流出 Q2-Q4的集电极-集电极结、则第二级输出电压驱动为负。

如果 IOUT1流出 Q2-Q4的集电极集电极结、则表示它流入 Q5的基极、因此 Q5的 IC 也从 Q5的集电极流向 Q5的发射极、 Q5的 VCE 应为正、 因为 Q5的集电极连接到 GND、这意味着输出(即 Q5的集电极)应为正、而不是负。

我不确定哪里出错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Justifice、

    如果 Iout1流入 Q5的基极、则会将集电极下拉至接地、相反、如果 Iout1流出 Q5的基极、则会将节点正极拉。 在简化图中、没有显示将集电极上的电压上拉的偏置结构。 Q5上会有一些较小的 VCE、但它仍然足够小、可以视为被拉为负。

    最棒的
    Jerry