请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2904 您好!
我正在阅读 《了解运算放大器规格》、
我不理解第4.2部分第二阶段。
如果 IOUT1流入 Q2-Q4的集电极集电极结、则第二级输出电压被驱动为正。 如果 IOUT1流出 Q2-Q4的集电极-集电极结、则第二级输出电压驱动为负。
如果 IOUT1流出 Q2-Q4的集电极集电极结、则表示它流入 Q5的基极、因此 Q5的 IC 也从 Q5的集电极流向 Q5的发射极、 Q5的 VCE 应为正、 因为 Q5的集电极连接到 GND、这意味着输出(即 Q5的集电极)应为正、而不是负。
我不确定哪里出错了。