This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:输出失调电压问题

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A, BUF602, BUF634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159069/buf634a-output-offset-voltage-questions

器件型号:BUF634A
主题中讨论的其他器件: BUF602BUF634

您好!

我在测试 BUF634A 缓冲器时(实际使用中)做了一些观察。 灌电流时、输入和输出信号之间的失调电压似乎大于拉电流时的失调电压。

例如:

-I 在输入端施加具有+5V 直流失调电压的5kHz +100mV/-100mV 正弦波、在输出端施加680欧姆负载(电阻器)。 结果:输出正弦波具有10mV 的偏移。

-I 在输入端施加具有-5V 直流失调电压的5kHz +100mV/-100mV 正弦波、在输出端施加680欧姆负载(电阻器)。 结果:输出正弦波具有100mV 的偏移。

有什么原因可以解释这一点?

此外、无论负载的值是多少、失调电压都应保持不变?(当然、前提是我保持低于250mA 的限值)

简而言之、我正在尝试了解为什么存在这种不一致的失调电压、以及负载和输出电压失调电压之间的关系。

我可以解释更多、提供更多详细信息。

提前感谢、

Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、
    您能否确认输出负载是否接地或连接到其他某个节点、也就是说、器件的输出电流值在灌电流( 输入端为-5V 直流偏移) 和拉电流( 输入端为+5V 直流偏移)时是相同的?

    器件的增益(BUF634A)随输出负载/电流的变化而略有变化。 例如、在1K 负载(Vout=10V)时、增益将为0.99V/V、但在67ohm 负载 (Vout=10V)时降至0.93V/V (请参阅电气特性的直流性能表)。 这可能是您在输出端看到不同偏移的原因。

    此致
    ANANT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

     同意 Anant 的意见。 此外、器件的电源是什么?  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ANT、BUF634是一款开环缓冲器、因此它具有相对较高的输出阻抗-这是负载增益公式的一部分、看起来像偏移电压、但可能更像是增益误差。 BUF602是闭环的、但可能没有所需的摆幅或 IO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、BUF634A 规定了典型值为5 Ω 的输出阻抗、因此在对重负载的输出响应中需要考虑这一点。 如果您需要更高的精度和/或失调电压、请使用单位增益运算放大器