This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM239:用作纯充电计数器、而不使用 VC1

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159319/lm239-use-as-pure-charge-counter-without-using-vc1

器件型号:LM239

大家好、

客户希望使用此器件对具有集成保护和平衡功能的预制2S 锂离子电池组进行充电计数。 这意味着它们无法连接两个电池之间的节点。 这是可行的吗?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    您能否举例说明您尝试做什么? 实际的现有原理图还是方框图?

    LM239是一款比较器、而不是放大器-它仅提供1位输出(当电压超过阈值时)。 电荷计数通常涉及测量电池电压(模拟)和电流(模拟)随时间变化的情况-不确定如何使用比较器进行此操作。

    比较 器输入不是"隔离式"的、例如在 ISO 类型的放大器中-比较器输入共用一个公共 GND 引脚、并且输入电压必须包含在 GND 引脚电势之间、并且比比较器 V+引脚低高达2V。

    精确测量浮动在另一个电池上的电池会变得复杂、因为每个电池都会根据电荷移动参考点。

    我只是不清楚您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    很抱歉造成混淆。 设备关联出错。 我的问题与 BQ28Z610有关。 我再次在正确的论坛上提出了这个问题。

    此致、

    Franz