This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6703:"step"在平坦之前上升-为什么以及如何解决?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1133466/lmh6703-step-in-rise-before-the-plateau---why-and-how-to-solve

器件型号:LMH6703

你(们)好

我在级联中使用2个 LMH6703 -反相、然后是同相。

-400mV 输入

1级的5倍增益

两级之间的分压器66欧姆和33欧姆(2/3)

增益为4倍2级。

输出端的3欧姆串联电阻器。

我将通过 一个50欧姆串联电阻器查看第二级的输出、并将其连接到一个50欧姆负载示波器中。

还有一个与 GND 并联的450欧姆电阻器。

还有一个电容耦合输出并联到高阻抗负载中。

我在达到最大电压之前看到"阶跃"。  我确实计划增加增益并进入饱和状态、但我想先删除该步骤。

有什么想法是什么原因? (未显示在仿真中)

以及如何获得稳定的1ns 快速上升时间?

随附照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Pinhas、这是一个相当快的边沿-是的、LH6703具有非常高的压摆率、但我想知道阶跃是否在上升沿上从压摆中流出。 您是否有机会稍微降低输入边沿的速度、看看这是否会消失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pinhas、

    [引用 userid="476275" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1133466/lmh6703-step-in-rise-before-the-plateau---why-and-how-to-solve "]我在达到最大电压之前看到"阶跃"。

    我看到振铃

    这种振铃通常在正边沿和负边沿发生。 因此、即使有一个步进、也很可能会在步进上叠加振铃。

    在该频率范围内、几乎所有因素都可能导致振铃。 甚至是同轴电缆在电缆上的布局方式。

    我有一些技巧:

    在此频率范围内、仅使用质量最高的半硬同轴电缆。 遗憾的是、良好的半刚性同轴电缆可能非常昂贵。 我想您已经拥有了它们。

    完全遵循数据表中显示的布局示例。

    电源电压去耦在该等效范围内至关重要。 如果并联两个不均匀的去耦电容器、其中较大的去耦电容器应具有一些 ESR、如钽电容器所示。 例如、否则可能会发生不良谐振、可以直接看到在 PSRR 几乎降至零的频率下叠加到输出信号中。 请参阅数据表的图18。

    一种2.2µF 是仅使用一个采用0603封装的 μ F/X7R 陶瓷高电容来替换并联电路。 另一种方法是将一个小电阻器串联到更大的电容器(如果是陶瓷高电容器)上、模拟钽的 ESR。 介于0.22...1R 之间的值应该起作用。 或使用钽来增大电容器。

    如果铁氧体磁珠和/或去耦电容器具有太大的偏振欧姆电阻、则在 LC 电源电压滤波器的谐振频率下也会发生谐振。 在这种情况下、它有助于为铁氧体磁珠添加一个1...4.7R 的串联电阻。

    此外、可以通过将 LC 滤波器修改为 Pi 滤波器来改进 LC 滤波器。 只需在每个铁氧体磁珠的输入与信号接地之间安装一个去耦电容。 每个 OPAMP 都应具有自己的 Pi 滤波器。

    4.使用电阻器的所有组件值。  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以尝试在上一级之后添加电容来减缓边沿-但我确实需要在输出端上升~1ns -您是否认为在输入端上升400-600ps 会更好?
    为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    感谢您的所有提示。

    实际上、我也看到了一个振铃-我还没有确定它是"真实的"还是"测试点"输出到示波器的伪影。  但它现在是二阶问题。

    当然-也许步骤也是这样-但我恐怕步骤是真实的。

    在我看来、您描述的所有问题都是指振铃源、但是否也会导致该"阶跃"?

    关于大电容器-我的本能也是用于更高 ESR 的钽电容器-但 TI 建议使用陶瓷电容器、并在 TI 评估板上实际使用它们? (6.6uF 陶瓷-但我怀疑我使用的4.7uF 有问题吗?)

    我确实用3欧姆电阻器替换了铁氧体-没有真正显著的变化。

    我的布局与评估板非常相似、只是我将两个阶段紧密地联系在一起。

    输出连接到质量良好的测试电缆。 连接到示波器的电缆串联50欧姆。  实线上有一个有效的存根(不通过50欧姆)-几 mm、一个1uF 系列、另一个2mm 和1M 负载以及一些串联电感。  我想、所有可能也会引入一点振铃的东西-但"步骤"是什么?

    想知道输出端的一些串联电阻-但在评估板上、我使用了2-3欧姆、一切都很好

    想法?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pinhas、

    我本周非常忙碌;我将查看是否还有任何想法。  感谢您的耐心和好奇心。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pinhas、

    [引用 userid="476275" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1133466/lmh6703-step-in-rise-before-the-plateau---why-and-how-to-solve/4211105 #4211105">关于大电容器-我的本能也是用于更高 ESR 的钽电容器-但 TI 建议使用陶瓷电容器、并在 TI 评估板上实际使用它们? (6.6uF 陶瓷-但我怀疑我使用的4.7 uF 是问题吗?)[/引述]

    您希望读取此主题:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1129355/opa2810-bulk-capacitance-guidance-for-sharing-amongst-amplifiers

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec、Kai 和 Michael:

    1 -步骤仍然存在-非常清楚。  当我扩展脉冲时、它几乎没有振铃迹象、可能是小振铃。

    2 -我现在的主要问题是步骤-在大约4-4.5V 的电压下、似乎"蒸汽用完了"。。是否有任何建议?

    我是否需要在电源滤波上添加一个小电容?   我可能需要更多大容量电容吗?   

    BTW 我在9V 电源上放置了10欧姆而不是铁氧体。。。。有道理吗?

    第二级增益现在为6 (大约82和420欧姆)。

    33和100级之间的分压器(70%)

    我还在输出上添加了20欧姆串联电阻而不是3.3欧姆、并通过950欧姆串联电阻和1uf (100nF?)查看示波器 电容器串联、而不是50欧姆-负载更轻?

    在探测过程中、驱动它的部件烧坏了、然后我才可以拍摄示波器的照片  

    希望得到建议

    谢谢

    P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这似乎从未发送过、而只是发送给 now...in、这是我取得一些进展的平均时间。

    1 -阶跃似乎主要是由另一条线路的负载或反射引起的电容耦合和二极管钳位-我换用了高阻抗铁氧体而不是小型电感器、阶跃消失了。

    2 -我仍然有一个"拐点"问题、在~6V 转换的最后500mV-1V 电压下、压摆会减慢。 前5伏所需时间低于1ns、后5伏或更低电压又需要1ns (我想会稍微进入饱和状态。)  这在仿真中不会发生。

    有什么想法、我如何在饱和水平稳定的整个过程中获得更快的边缘?

    第二级增益现在为6 (大约为68和340欧姆)。

    40和 100级之间的分压器(70%)

    我还在 输出端添加了10欧姆(尽管不优于或差于20欧姆-压降更小)串联电阻、而不是3.3欧姆串联电阻、并通过450欧姆串联电阻和1uf (100nF?)查看示波器 电容器串联、而不是50欧姆-负载更轻?

    附上示波器图照片-输出电阻为453欧姆、因此调节为1:10

    较快的信号是输入信号的倒数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pinhas、

    它可能是压摆率或低频失真、我可能需要运行一些仿真来查看可能是什么。   

    最棒的

    阿尔茨