你(们)好
我在级联中使用2个 LMH6703 -反相、然后是同相。
-400mV 输入
1级的5倍增益
两级之间的分压器66欧姆和33欧姆(2/3)
增益为4倍2级。
输出端的3欧姆串联电阻器。
我将通过 一个50欧姆串联电阻器查看第二级的输出、并将其连接到一个50欧姆负载示波器中。
还有一个与 GND 并联的450欧姆电阻器。
还有一个电容耦合输出并联到高阻抗负载中。
我在达到最大电压之前看到"阶跃"。 我确实计划增加增益并进入饱和状态、但我想先删除该步骤。
有什么想法是什么原因? (未显示在仿真中)
以及如何获得稳定的1ns 快速上升时间?
随附照片