This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:LMC6482AIMX/NOPB 是否与 LMC6482AIMX/NAK2相同?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1159400/lmc6482-is-this-lmc6482aimx-nopb-the-same-as-lmc6482aimx-nak2

器件型号:LMC6482

/NAK2后缀是什么意思? 在数据表中无法找到它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、  

    LMC6482AIMX 采用相同的裸片设计封装。  /NOPB 足够意味着铅框架中没有铅涂层。 足以满足/NAK1和/NAK2要求的引线框在引线框中包含一定百分比的铅(Pb)(因此/NAK2不是无铅的)。  

    在 TI 网上商店中、无铅引线框器件  的制造日期是当天、引线框材料被 NiPdAu 或 NiPdAAAAAg 涂层堆栈替代 (Sn 引线框涂层仅在少数现有产品中制造、Sn 涂层正逐步淘汰。)   

    https://www.ti.com/product/LMC6482#order-quality

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond