This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:压摆率特性随添加的新制造基地而变化

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B, LM2904, LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1158836/lm2904-changes-in-slew-rate-characteristics-with-the-addition-of-new-fab-site

器件型号:LM2904
主题中讨论的其他器件: 、LM2902

您好!

在 LM2904DR 更改之前、压摆率为0.3V/us。 然后、当更改为使用同一电路板的新 LM2904DR 时、压摆率变为0.5V/us。
如果将裸片版本从 E、F、H 更改为新的 B、转换率是否会像 LM2904B 那样为0.5V/us?

-相关 PCN 信息
www.mouser.com/.../Texas_Instruments_PCN20210212001_20210215181529275.pdf

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    简而言之,答案是肯定的。 压摆率是没有最小和最大限制的典型规格。 随着供应从预 PCN 变为后 PCN 产品、预计压摆率会有更大的变化。 建议使用 LM2904B。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-San:

    感谢您的快速响应。

    我想确认、如果使用了包括 LM2904DR-JF 在内的其他 POST PCN 产品、压摆率也会变化、我的理解是否正确?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    LM2904DR-JF 是 "E"、F、H、B"列表中第二大最早的器件。 除最新版本外、所有其他版本都使用0.3V/us 作为目标。 0.3V/us 很慢、双路 LM2904是四路运算放大器 LM2902;LM2902是0.5V/us  、因此有必要将这两个器件型号与0.5V/us 对齐。  LM2904DR-JF 是 PCN 的一部分、因此将对其进行更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-San:

    感谢您的信息。

    对于 LM2904、我是否理解所有 POST PCN 产品的压摆率均为0.5V/us?
    如果是、是否会针对压摆率变化提供 PCN?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San、

    也许、但在未来的某个日期。 0.5V/us 处于0.3V/us 器件的正常变化范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-San:

    感谢您的合作。

    我知道。

    此致、
    加藤