This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:PSpice 文件中的引脚排列错误

Guru**** 2388640 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF634A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1133752/buf634a-wrong-pinout-in-pspice-files

器件型号:BUF634A

您好!

我下载了 BUF634A 高速缓冲器的 PSpice 库并将其导入到 PSpice 中、但引脚似乎与良好的部件不对应。 我希望它有5个引脚(BW、V-、V+、Vin 和 Vout)、但它只有4个名为 IN+、OUT、Vcc 和 Vee 的引脚(请参阅下图)。 我想知道为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    BUF634A 模型不包含 BW 引脚功能;该模型设计用于在器件的整个频率范围内运行。  对于在"低带宽"模式下运行、使用频率为或低于35MHz 的模型将提供所需的结果。  该模型不针对 BW 引脚功能对两个单独电路建模、而是在两种工作模式下正确跟踪数据表值。

    如果您注意到任何问题或与预期绩效的偏差、您可以重新查看详细信息。

    最棒的
    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    对于 BW 引脚来说足够公平。

    我仍然认为 Vcc 和 Vee 引脚应该被命名为 V+和 V-以获得更大的一致性、因为这是数据表中它们的调用方式、但我明白了。

    最棒的

    Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    了解您对模型/原理图/数据表命名惯例的反馈。  根据模型框架、时间线和建模工程师的不同、模型名称与数据表名称之间可能存在完全1:1的奇偶校验。

    当我们修改和生成新模型时、将使用最准确的标签、无论是根据数据表来最好地描述产品、还是在仿真中最好地描述模型。

    我很高兴能在你的问题上提供帮助。

    最棒的

    阿尔茨