This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981451/ina3221-ina3221
器件型号:INA3221大家好、
我们有一位客户询问 INA3221的电源电流。 下面是他的调查的逐字记录、
"我已成功地使用250欧姆电阻器作为 DUT 来实现我的 INA3221电路。 我用于 DUT 的电压数据点具有1Hz 的时间分辨率。 当我绘制 DUT 穿越时间的压降图时,该图呈指数级,这表示 IN+和 IN-引脚之间的旁路电容器贡献了一个时间常数(TAU = R*C)。 当我尝试计算 R 的理论值以便我计算 τ、我计算的理论 τ 与实验的 τ 相比非常低。 我迄今为止使用戴维南定理计算了理论 τ。 在给定电路的情况下、我不知道如何计算 τ。 有人能帮我计算电路的 τ 吗? 我已经尝试检查 INA3221数据表、如果它已经有一个用于将 τ c 表示为 DUT 电阻和旁路电容的函数的公式、但它似乎不可用。
非常感谢。
您好、Yanni、
请记住、电流源的性质对计算时间常数起着非常重要的作用。 查看电流源的源极电容变化时会发生什么情况:
e2e.ti.com/.../yanni_5F00_ina3221.TSC
Kai
尊敬的工程师、您好!
因此、您使用电压表测量 DUT 电阻器电压时、似乎会显示一些对数行为、其中电压需要一些时间才能稳定。 我对此的理解是否正确? 数据图将非常有用。
嗯、由于 INA3221而导致的任何电流稳定都应该非常小。 您只需从总线上移除 INA3221输入引脚并重新测试 DUT 电压的稳定时间即可对此进行测试。
可能会发生的一件事是、INA3221的输入电压(VCM)会随着 DUT 电压的上升而变化。 当器件的 VCM 变化时、它将根据图12增加其输入偏置电流(Ib)。 随着 IB 增大、输入电阻器(10.8欧姆电阻器)产生的输入失调电压也会增大、这将导致一些误差、随着 DUT 电压上升到最终值、该误差会增大。
也可能会发生其他情况、例如电压表随 VCM 或温度的漂移、5.9mA 源电容(如 Kai 所述)、或只是 PCB 上的寄生电容。
还请记住、INA3221感应的分流电压非常小、并且受到偏移误差的影响。 INA3221的输入失调电压误差指定为+/-80uV 最大值、并且分流电压为59uV、因此如果 INA3221测量未校准、您可能会在 INA3221的电流测量中读出非常高的误差。
最好的做法是通过移除 INA3221 (除非您将其用于数据收集)来简化电路、并确定源的限制是什么。 您可能还需要考虑增大分流电阻器以提高 INA3221的精度。
此致、
Peter
没错。 我完全忘记了电流源具有电容。 我一直运行来检查电流源(ADN8810)的数据表、并且看不到任何源电容。 当您说源极电容时、您是指连接到电流源输出引脚的外部旁路电容器吗? 如果是、那么我没有任何外部旁路电容器连接到电流源的输出引脚。 如果我遇到问题、请纠正我的问题。
客户好、
因此、我们确实需要简化这里发生的情况。 我认为问题是 DUT 电压(通过 INA3221 VBUS 引脚感应)具有较长的稳定时间。 对吧?
那么、该稳定时间大约是多少? 上升时间是多少? 电流源(0mA 至5.9mA)的步长是多少? 电流源的上升时间是多少?
根据提供的原理图、总线电压是 DUT 电压。 一旦电流源打开、总线电压从0V 变为~1.46V、随着 INA3221输入电压(VCM)的变化、输入偏置电流也会变化、这会产生动态偏移误差、并在 VCM 稳定时稳定下来。 请参阅数据表的图12。
INA3221前端本质上只是一个 ADC、因此容性负载应该相当低。 然而、证明这一点的唯一方法是移除 INA3221或断开与电源的电气连接、并使用带宽远高于视在稳定时间的示波器来探测 DUT 电压。 这样做将明确证明系统的真正稳定时间是多少。 然后、您可以重新连接 INA3221以比较器件如何更改稳定时间和精度。
可能还有其他因素、例如温度和电阻器温度系数以及电流源的温度漂移。
此致、
Peter
"Kai、您好、您如何说有限带宽是问题的? 好的、我 µs 了3 μ s 的稳定时间、但我发现该稳定时间是针对 ADN8810的运算放大器(?) 本身。 如果我错了、请纠正我的错误、但我认为它不会影响电路的时间常数?
至于时间常数、根据我的图、DUT 电阻器电压的稳定时间为~12s。 这个~12s 应该大约为5乘 以 τ。 因此、Tau、时间常数、大约为~12/5s 或2.4s。
这就是为什么我目前的情况令我感到困惑,因为时间常数太大了。 :("
"是的、Peter、DUT 电压(通过 INA3221 VBUS 引脚感应)需要很长的稳定时间。 至于时间常数、根据我的图、DUT 电阻器电压的稳定时间为~12s。 这个~12s 应该大约为5乘 以 τ。 因此、Tau、时间常数、大约为~12/5s 或2.4s。
我认为电流源的步长可在图 电流源数据表(ADN8810)的第14部分。 它处于微秒级。
感谢您推荐的使用示波器的解决方案! 我一定会做这件事来调查我的这种情况。
谢谢!"
您好!
对于 INA3221而言、12秒是一段很长的时间、但考虑到它也通过输入滤波器感应到如此小的分流电压、因此电路远不具备它的功能。 如前所述、器件的输入失调电压为±80µV μ V、您感应的分流电压为59µV μ V。 实际上、考虑到输入滤波器会生成随 VCM、Vshunt 和温度变化的动态失调电压、输入失调电压可能会更差。
所有这些都可能导致输入失调误差电压缓慢变化/趋稳。
不过、首先要移除 INA3221、直接使用示波器或 ADC 测量 DUT 电压、并确定电路的真正稳定时间。 然后将 INA3221输入引脚重新连接到负载线、然后重新测量。 然后、如果由于系统限制、分流电阻器无法再增加、则可能需要通过移除输入滤波器、增加分流电阻器、增加转换时间、增加平均值数量和/或使用另一个偏移电压更小的功率监控器替换 INA3221来提高 INA3221的精度。
我将等待您的更新。
最棒的
Peter
我选择使用 INA226而不是 INA3221进行电压监控。 单独的 VBUS 要比 INA3221的 IN-引脚好得多。 这将有助于使偏置电流弄乱总线电压读数。 谢谢!
通过 INA3221使用 INA226是有益的、因为 VBUS 可直接连接到总线(在10.8Ω Ω 输入电阻器的另一侧)、因此不会由于其自身的泄漏电流(VBUS/ 320kΩ)而产生更大的输入偏移。 总的来说、由于 IN+和 IN-偏置电流的不平衡、一个与 INA226一起使用的输入滤波器比与 INA3221一起使用要好得多。
如有任何其他问题、请将问题发布回论坛。
此致、
Peter