Other Parts Discussed in Thread: INA240
您好!
我最近使用 INA240A1D 创建了电流感应电路。 电子电路如下。
我将输出设置为中间电源电压、但输出了错误的电压。
VCC = 5.0 [V]
(IN+)-(IN-)= 0.0[mV]
OUT = 1.53 [V]
在这种现象发生之前、OUT 是正确的值、即2.5 [V]和0.0 [mV](IN+)-(IN-)。 这种不平衡的中间电源电压是否经常作为故障模式之一出现? 您是否提出了主要原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: INA240
您好!
我最近使用 INA240A1D 创建了电流感应电路。 电子电路如下。
我将输出设置为中间电源电压、但输出了错误的电压。
VCC = 5.0 [V]
(IN+)-(IN-)= 0.0[mV]
OUT = 1.53 [V]
在这种现象发生之前、OUT 是正确的值、即2.5 [V]和0.0 [mV](IN+)-(IN-)。 这种不平衡的中间电源电压是否经常作为故障模式之一出现? 您是否提出了主要原因?
未附加图像;请确保使用"插入媒体"按钮。 请参阅 [常见问题解答]如何在论坛帖子中插入图像。
尊敬的用户:
我同意 Kai 关于偏置电流的说法。 通常、对于 VSENSE = 0V 的测试用例、需要在允许偏置电流进入器件引脚的情况下保持器件。 如果器件未正确偏置、则可能会出现问题。 您是否探测了分流电阻器以查看分流器上是否存在电压?
下面是用于 VSENSE = 0V 条件的典型测试设置。 来自同一电源的电压被馈送到器件的两个输入端、从而有效地使其成为所选电压的 VCM、以及0V 的 Vdiff。 VMID 就是您配置的中间电源。
是否可以在电路板上执行此类测试? 我建议为本测试的目的隔离 U1、但这将有助于我们了解电路板上发生的情况。 正如 Kai 还提到的、了解什么是 U1很有用。 我要使用某种形式的转换器吗?
还同意电路板上残留的助焊剂可能会产生问题。 我建议使用异丙醇进行清洁、以确保去除电路板上的任何漏磁路径。 回流焊看起来也很有用。
U1是 TA7291P、它是一款用于直流电机控制的全桥驱动器 IC。 它针对 OUT1和 OUT2切换电机电源电压(+12V)、具体取决于 IN1和 IN2。 在我之前的测试用例中、
+12V:约为0 [V](因为该电源关闭)
并保持 CONN6断开。 有关 TA7291P 的更多详细信息、请参阅 https://www.mouser.com/ProductDetail/Toshiba/TA7291PO?qs=rG6OSLlFOsrQGpHmzDlyqg%3D%3D。
此外、我探测了分流电阻器并发现0.0[mV]。

对于新测试、我将尽可能隔离 U1。 但我无法删除 U3或将图形剪切为 U3。 INA240的"OUT"连接到 PIC16F1459的 ADC 输入引脚。 我对其进行了编程、将该引脚用作 AN3。 有关详细信息、请参阅 www.microchip.com/.../PIC16F1459。 测试电路如下。


当+12V 电源关闭时、
OUT1 (=IN+):0.0 [mV]
我在去除助焊剂残留物后执行了您建议的测试。 请参阅以下原理图。


请注意以下事项:
-我断开了 INA240的"OUT"- U1连接的"RA4/AN3"。
- REF1引脚连接 Vcc (5V)电源电路中的 C2。 C2和 REF1之间的阻抗仅为 PCB 模式。
I 探测 INA240引脚:
IN1 - GND:13.04 [V]
IN2 - GND:13.04 [V]
OUT - GND:1.53 [V]
REF1 - GND:4.98 [V]
REF2 - GND:0.0 [mV]
电压 OUT - GND 仍然不是 REF1的一半、因此我相信 INA240故障会导致它。