This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3542:推荐设计

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981090/tlv3542-recommended-design

器件型号:TLV3542
主题中讨论的其他器件:LMH6643

大家好、

我们是否有用于处理振荡的同相电路的推荐设计?

我们将设计如下所示的同相电路。

运算放大器:TLV3452或 LMH6643

电源:单个5V

增益:1.5x ~ 2x

输入:1V ~ 1.8V

如果您能提供推荐的设计或一些参考材料、我将不胜感激。

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    "振荡"是什么意思? 输出端的容性负载引起的振荡?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。

    是的、我是指由于容性负载而产生的振荡、也可能是由于相位/增益裕度不够。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    要推荐合适的电路,我们需要知道负载规格:-)

    您能告诉我们您的应用的负载电阻和负载电容吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    我正在关闭此 TT 并从我的角度将其标记为已解决;如果您想继续此讨论、请通过 e2e 在此处联系、或通过电子邮件(使用 TI 目录)联系我本人。  如果您仍有疑问、我们始终可以重新打开此 TT 并继续我们的讨论。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    我已要求客户提供更多详细信息、但没有回复。 如有必要、我将通过电子邮件与您联系。

    最棒的

    Zeming