Other Parts Discussed in Thread: INA125, XTR106, INA333
主题中讨论的其他器件: XTR106、 INA333
我 µn 在全惠斯通电桥配置(4个应变仪)中使用应变仪构建非常敏感的测压元件(~100 μ F)。
惠斯通电压为5V、感应节点连接到由单个15V 电源供电的 INA125的输入端。
称重传感器非常敏感、因此即使在施加负载之前、电桥的输出也不平衡、并将-5mV 输入引入 INA、而 INA (因为输入为负)输出0V
当我施加一个负载时、负载单元的平衡发生变化、并且 INA 的输入最终达到0、然后增长至5mV。
此设置的问题在于、在我开始获取输出信号之前、称重传感器(和放大器)具有较大的死区(-5至0mV)。
是否有办法修改 INA 电路以实现一些输入偏移、以便它补偿负载单元的偏移?
在引脚10和引脚11之间添加三脚电位计是否会产生这样的效果?
或者、是否有类似的放大器可帮助我解决此问题?
感谢您的考虑。