This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6515:输出衰减问题

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/976190/lmh6515-output-attenuation-issue

器件型号:LMH6515
Thread 中讨论的其他器件: 鳄鱼

您好!

请在下面找到 LMH6515的原理图。 25MHz 时、输入信号为500mVpp、但输出电平仅为80mVpp。 您可以帮助查看原理图并提供建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tess、

    我将查看并查看我可以找到的内容。  如果需要、我可能会要求提供更多信息。  如果您要在论坛外联系我、您也可以通过电子邮件(通过目录)向我发送电子邮件。

    最棒的

    Alec Saebeler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tess、

    对于此电路的应用、从 FPGA 发送到 LMH6515锁存引脚的信号是什么?  当锁存信号设置为低电平时、增益开关/引脚会立即直接影响输出。  如果将这些增益值设置为低增益、 则 LMH6515将处于最低增益(由于负载引脚短接在一起、该增益非常低)。  这可以解释低输出信号。  不过,我亦会考虑其他方案。   

    此外、借助输入500mVPP 信号、我能否确认信号频率为25MHz?

    如果可能、您能否共享完整的原理图和/或客户提供的任何其他信息?  如果不建议在论坛上公开披露、您可以通过我的电子邮件(我的姓氏非常独特)发送这些信息。

    请告诉我您希望我了解的任何其他信息。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的快速回复。  频率为25MHz。 在3.3V 高电平状态下提供锁存器。   

    请为增益设置提供指导吗? 负载在200欧姆低增益模式下短路。 我在这里有两个问题:

    1. 输出与输入(500mVpp)衰减约6倍(~80mVpp)。  我发现最小增益大约为-7.7dB (最大值)、我认为输出应该大于500mVPP*0.412 (-7.7dB)=206mV。  测得的 ICC 电流为105mA。 测试条件是、我们将 GAIN _0-5引脚悬空并在 LATCH 处提供高逻辑电平。 您是否有任何测试结果可用于此条件的比较?
    2. 高增益模式和低增益模式设置?  为什么下图中的 RL 介于100欧姆和200欧姆之间、我想这应该是400欧姆和200欧姆。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    感谢您提供所有其他信息!  我正在努力深入了解测试结果、以帮助我了解 LMH6515在我们的测试中的表现。  我正在研究一些关于潜在原因的想法。  此外、我将考虑您提供的值和测量值、并努力回答您的问题。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Alec、

    我非常期待您的回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tess、

    我与我的团队讨论了一些想法、我有三个可能的选择供您考虑。  我希望这些帮助能为解决方案提供一个良好的起点。

    1) 1)在测试期间、您已使数字增益引脚悬空或悬空。  当引脚处于这种不确定状态时、LMH6515不会提及功能。  尝试在设置增益引脚时测试器件/电路、或在锁存发生前对其进行设置。   

    2) 2) LMH6515没有典型运算放大器等输入或输出阻抗。  输入阻抗可能不如典型放大器的高、输出阻抗也可能不如典型放大器的低。  您能否提供源设备和测量设备的输入和输出阻抗?  在器件的增益设置性能之外可能会出现衰减。

    3) 3)检查数据表的"应用信息"部分、请考虑图42。  该图以及周围的文本讨论并显示了带宽与所选电感器值之间的关系。  如您所见、对于您使用的电感器、增益将以25MHz 的频率衰减信号。  您应该尝试以更高的频率运行电路、而不是交换您的电感器(使用图42了解交叉参考增益/电感器行为)。  如果您的电路的性能接近您的预期、您可能会使用44nH 电感器滤除部分25MHz 信号。  更大的电感器可能表现更佳、并最终作为设计建议。

    请通读并查看这些想法。  一旦您具有源/测量器件的输入和输出阻抗、或有更多问题、请告诉我。  我认为这些选项应该为您提供更多测试/想法来解决这个问题。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的回答。 使用较大的电感器值6.8 μ H 可以解决该问题。 和 数字增益引脚悬空情况下、测试的增益为-15dB (衰减约为输入的5.6倍)。 将 GAIN_4拉为高电平时、信号增益约为0dB。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    1.25Mhz 的测试似乎未通过。 请参阅以下输入和输出屏幕截图:

    输入信号:Ω

    输出信号:

    负载电感为22uH、我们还尝试了6.8uH、输出仍然有问题。

    请看一下并提供一些建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tess、

    我将查看并咨询我的团队。  您之前的衰减输出是否也具有此失真?  或者、自从我们审查了设计并进行了一些更改后、该波形失真是否是新的?

    您提到过、您已经检查了负载电感的变化在1.25Mhz 时对电路的影响。  我将研究其他一些可能的原因/建议。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、  

    这是我们在审查设计后对设计进行了一些更改后出现的新波形失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    您的1.25Mhz 输入可由 LMH6515中的高通滤波器进行滤波。  该器件具有35MHz 的数据表规格、我相信您刚才提到它适用于25MHz 的带宽。  您能否确认您的负载和带宽要求(例如通常为25MHz、但低至1.25Mhz)?  可能还有另一个 VGA 更适合您较低带宽的使用。  是否有客户需要的其他规格来告知 VGA 的选择?

    此外、如果您想坚持使用 LMH6515、我可以帮助您使用输出滤波器。

    我还对您从该器件获得的~7V 输出值感到好奇。  您使用的是5V 电源、可能会有一些谐振/电感使您的输出变得复杂。  您希望此设计提供哪种级别的输出电压(基于设置的增益等)?

    请告诉我您的输出负载(我假设这是 FPGA 引脚?)。  从上面的线程可以看出、您在200欧姆低增益模式下使用 LMH6515。

    如果您还可以提供一些背景信息来说明为何执行了1.25Mhz 测试、我也很感激。

    感谢您的耐心和苔丝的详细回答。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    此设计旨在实现带宽0-66MHz 输出。 负载为 ADC。 增益范围 为-10至25dB。 输出目标为 Vpp=2.2V。  我们希望继续使用 LMH6515解决方案。

    我在此处附上了器件选择帖子的初始帖子、供您参考: e2e.ti.com/.../3551235

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    感谢您的回答。  我将查看并尽快向您提供更新。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、苔丝、

    今天我简单地想了一下:您使用什么探头类型/设置来测量输出信号?  ~7伏的大输出可能由电感 GND 鳄鱼夹引入。  如果您尚未尝试、可以使用"尖端和桶形"探头设置来最大限度地减小探头电感、并可能实现更好的输出结果。

    这可能不是有用的、或者您可能已经考虑并测试了这一点。  我还将继续寻求有关客户问题的其他想法。

    最棒的

    阿尔茨