This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2721:TLV2721IDBVR ESD-HBN/CDM 数据

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9101, TLV2721
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979216/tlv2721-tlv2721idbvr-esd-hbn-cdm-data

器件型号:TLV2721
主题中讨论的其他器件:TLV9101

有关 TLV2721IDBVR 的 HBM、请参阅数据表。
在数据表中找不到 HBM 的描述。
请告诉我它的编写位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takasugi-San、您好!

    数据表中没有 ESD 额定值。 我无法在内部找到此数据。

    我建议  使用 TLV9101作为替代器件、该器件具有 ESD 额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    以下是贵公司的材料

    它显示了有关 HBM 数据的"请参阅数据表"。

    但是、您的答案是" TLV2721IDBVR 数据表中未列出、因此请检查 TLV9101数据表的值"。

    以下值为。

    这是 TLV2721IDBVR ESD-HBN/CDM 数据的正确答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takasugi-San、您好!

    您的图像无法正常工作。 不过,我相信我知道你所指的是什么。

    1) 1)质量报告说查看数据表。

    2) 2)数据表中没有 ESD 数据、但没有其他说明。

    3) 3)因此没有数据  

    在这种情况下、这并不理想。 因此、我建议使用另一个效果更好的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    请告诉我 TL9101的数据是什么替代数据。
    有原因吗? 例如、该过程是相同的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takasugi-San、

    对于现有设计,TLV9101不能替代, 因为 TLV2721具有奇数的电源引脚排列。 TLV2721是交换电源引脚(引脚5上接地)的少数器件之一。  绝大多数 SOT23-5运算图都将 GND 放置在引脚2上。  

    对于新设计或更新的设计、TLV9101的新版本为23年、并且得益于    过去20年来的所有工艺和设计改进。 TLV901电气 特性  与 TLV2721相似或优于 TLV2721