This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:INA181A2解决了一些问题

Guru**** 2391855 points
Other Parts Discussed in Thread: INA281, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980844/ina181-ina181a2-solve-some-problem

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件:INA281

您好!

我正在使用 INA181A2,如下图所示

在我的板上、V+= 11.78V 和 V-= 11.76V、因此差分电压大约为20mV。

由于增益为50V/V、我预计50*20mV = 1V、但我测量2.05V。

我检查组件是否正确(IC 上的标记为1AED)。

我应该怎么做?

提前感谢您的宝贵支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claudio、

    确保在 INA281的引脚处进行测量。  检查您在电阻器上看到的电压与在 INA181引脚上看到的电压之间是否存在差异。  我会使用一个仪表来测量差分、这样您就不会在事后产生差异、因为这也会导致误差。  如果您看到差异、则可能会出现布局问题。

    是否有任何开关在开启?

    我没有看到任何其他重大问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Claudio、

    我假设您找到了根本原因。  如果您有其他问题、请发布。