This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关磁带大小的信息。

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979603/about-the-tape-size

器件型号:TLV4021

您好、TI 专家

我们现在使用 TLV4021、然后我们便知道了 Pocket 的大小。

从数据表中的下图中读出、A0和 B0尺寸为0.84mm、  

我们发现实际尺寸超出了尺寸、这是口袋的底部尺寸。

这个问题使我们的 SMT 项目出现问题、 因此、我们想知道尺寸的容差。  数据表显示*所有尺寸均为标称尺寸,这意味着什么。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否想知道我们部件附带的胶带的尺寸? 我可以提供器件本身的尺寸、因为如果您找不到器件、这是一个特定于器件的问题。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我们只想知道下图中 A0和 B0的尺寸。  并且还想知道它们的容差。

    我们可以在数据表中找到它们、数据表中显示尺寸都为0.84mm。 那么、容差是多少?

    下图是实际值。 它表明型腔太大、因此器件会在型腔中变形。  

    由于腔体非常大、SMT 生产中的器件会导致侧部支架、翻转和其他异常现象。

    下面是模腔底部的测量值。 远大于0.84mm (数据表中提到的值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用的两种类型的载带具有相同的0.84mm+/-0.03mm 容差。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的回复。

    下面是我们测量的尺寸。 托架的尺寸超出规格、直接导致 SMT 线路关断。

    您能为我们提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您将此事提请我们注意。 我已与其他人联系以解决此问题。 我将在收到更多信息后立即更新您。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    固定卷带的包装盒上有一个2D 标签。 标签上列出了装配 LTC (批次追踪代码)和装配包 STC (运输追踪代码)。  这些 代码允许工厂跟踪批次并找出组装/包装所用的机器和材料。 请提供标签图片吗? 这样、我们就可以跟踪您的器件的来源。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的声音、因此我想知道您是否找到了您的问题的答案。 如果您没有回复、我将在本周结束前关闭此主题。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们没有收到最近的答复,我们将认为这是结束的。  如果需要进一步的帮助、请随时回复或打开新主题。

    谢谢、Chuck