This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9064:需要 MTBF 数据

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981405/tlv9064-mtbf-data-required

器件型号:TLV9064

我们正在对我的设计进行 MTBF 计算、因此我需要25、40和70摄氏度下 TLV9064的 MTBF 数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinaykumar、

    您可以自行计算:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinaykumar 您好、

    我建议查看我们的两种在线计算器工具。

    第一个是 MTBF 和 FIT 率估算器。  这将为您提供55C 器件的 MTBF 和 FIT 率。  第二个是 温度变化 FIT 计算器。  这将在给定特定器件激活能量的情况下为您提供不同温度下的 FIT 和 MTTF 数据。  根据第一个工具、我相信这是一个0.7eV 器件。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinaykumar 您好、

    由于我一段时间没有听到你们的反馈,我将假定这个问题已经得到解决。  如果情况并非如此、请随时再次在此处发帖。

    此致、
    Daniel