This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:如何在50kHz 至200kHz 的频率范围内确定 DAC 级不同滤波器的值

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/980181/pga281-how-to-determine-values-for-different-filters-of-the-dac-stage-at-the-frequency-range-is-between-50khz-to-200khz

器件型号:PGA281

您好!

您能否建议我如何确定 PGA281上50kHz 至200kHz 频率范围内 DAC 级不同滤波器的值?

为了更好地实现可视化、您的滤波器设计的建议值为87pF、该值非常具有异国情调、成本是82pF…的100倍

此致、
公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poh Kok Keng、您好!

    您在哪里可以看到87pF? 您说什么"DAC 级"?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    很抱歉、让我先收集更多详细信息、然后再返回给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KPK 您好、

    正如开基所说,问题并不清楚。

    请提供您在上述帖子中所提及的 DAC 级的原理图或示意图、以及滤波器原理图。

    还提供详细的问题说明和/或设计要求。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我可以将文件秘密发送给您、因为它包含机密信息吗? 请提供电子邮件。

    此致、

    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poh Kok Keng、您好!

    因为我不是 TI 的员工,所以你可能想把它寄给 Luis :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poh Kok Keng、您好!

    我通过私人对话收到了您的请求、

    我将通过直接/私人对话继续对话。

    谢谢、此致、

    Luis