This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:跨阻增益漂移

Guru**** 2523910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981951/ths3491-transresistance-gain-drift

器件型号:THS3491
我担心跨阻增益漂移、并想知道是否可以提供更多信息。 温度系数以及随时间推移的任何其他预期漂移数据源将非常有用。 数据表指定了5M 欧姆最小值至8M 欧姆典型值、我想知道还进行了什么测试来验证这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我知道这不能回答您的问题、但通常的方法是选择一个放大器、该放大器提供了如此大的余量、以至于这些漂移不会起作用。

    数据表的图6可能有所帮助?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、  

    开环互阻 以 Lg/(Lg+1)项的形式进入闭环增益、其中 Lg 约等于该互阻除以反馈 R。总体增益漂移的极小部分。  

    也就是说、最小数据表是使用全过程变化模型的最坏情况设计人员仿真。 然而、在发布时、有有限数量的器件在完全 ATE 过热期间运行-这将包括最右列中显示为"A"规格的所有内容-包括电阻-数据存在于某个位置、也许有人可以将其取出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答、我非常希望看到测量的跨阻数据以获得"A"规格等级。 TI 的某个人能否向我提供此信息?

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、感谢 Kai 的评论。 是的、我理解您的观点、即放大器具有大得多的跨阻或开环增益、但通常采用的方法不是设计限制因素。 遗憾的是、图6没有为我提供足够的信息、我希望看到实际数据集或获得每 C 增益漂移的数字

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

     遗憾的是、我们没有专门针对每 C 增益漂移的数据、但我可以在线共享随温度数据变化的额外频率响应。 我还有一些发布数据(如 Michael 所述)、其中介绍了各种温度下的开环跨阻增益值、我可以在离线情况下共享这些值。

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sima、是的、请与我分享信息。 我注意到、在数据表中、它指定了测试条件:RL = 500欧姆、Vo =+/-10V、 如果您在 RL 发生更改或 Vo 超出+/-10V 范围时有任何数据、请也让我知道-您是否希望跨阻增益在 Vo 更接近电源轨时发生很大变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

     很抱歉、对于较晚的响应、除了数据表中提供的输出电压摆幅和负载电阻变化之外、我没有任何其他数据。 它确实会改变频率响应中的某个位、请查看图4、5 (阻抗负载)以及一些脉冲响应与输出电压间的关系图。  

    谢谢、

    Sima