This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309EVM-USB:校准完成后、EEPROM 校准数据全部为零

Guru**** 2549540 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309EVM-USB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981746/pga309evm-usb-after-calibration-is-complete-eeprom-calibration-data-are-all-zeros

器件型号:PGA309EVM-USB

大家好、

您好! 客户正在使用 PGA309EVM-USB。

它们继续执行自动校准、软件会在屏幕上显示所有必要的增益和偏移调整、并声称校准已完成。 当它们进入 EEPROM 并查看时、所有校准数据都为零、并且唯一正确输出工作的仿真器点是在最后校准的温度点。 他们已经检查了由程序生成的校准数据文件、它在17个校准点中出现了零。 所有其他功能都可以。

他们已验证"proj_PGA309EVM-USB"文件夹权限是否设置为"完全控制"。 从该链接  https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/788283/2918447获取信息

他们还在子文件夹中验证了这一点。 该程序仍会在所有17个偏移和增益校准点中放置零。 请注意、校准文件是由程序创建的、一些设置被写入到文件中、而不仅仅是校准数据。

那么他们认为该程序具有必要的权限吗?

请就此问题提供帮助。 谢谢你。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    我以前没有看到过这个问题。 我需要调查并保持 PGA309EVM-USB 以尝试重现问题。  

    下面是一个重点演示文稿、其中显示了设置 PGA309EVM 所涉及的步骤、您可能认为这些步骤很有用。

    e2e.ti.com/.../6082.Calibration-_3D00_-USB_5F00_DAQ-_2B00_-PGA309EVM_5F00_updated-_2800_1_2900_.pptx

    1)  请确认所有设置在默认位置的 USB_DAQ 控制器跳线和 PGA309EVM 电路板跳线均根据电源点上记录的运行模式(3线/4线电压输出或电流输出)设置在默认条件下。  另请告知这是4线制电压输出、3线制电压输出还是电流输出配置。

    2)  2)请提供/发布预校准文件、传感器仿真器文件和他们在这种情况下使用的模型文件。

    3) 3) 请验证在"创建预校准文件"的步骤9中输入了正确的温度数。  

    4) 4) 执行校准后、请提供 GUI 的 PGA309EVM"Auto-CAL"选项卡的快照。   

    5) 5) 在上述帖子中、您提到程序仍在所有17个偏移和增益校准点中放置零、并提到校准文件由程序创建、一些设置正在写入文件、 而不是校准数据。   您能否确认每次运行 Auto-Cal (自动校准)时是否有任何 EEPROM 设置发生更改?  请导航至"EEPROM" GUI 选项卡、按"Read EEPROM"按钮、并提供 GUI 读取的 EEPROM 内容(GUI 快照)快照。   

    在我访问 PGA309EVM-USB 的过程中、请留出几天时间、并善意地提供上述文件、GUI 快照和信息。

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    感谢您查看我的案例。 以下是我对您的请求的答复。

    1) 1)我正在使用4线模式。 我已经验证了所有跳线都位于您提供的 PowerPoint 中所示的位置。 以下是 JMP14、JMP15的例外情况。 它们都处于100米位置。 我的特定传感器(硅应变仪)的输出电压远高于10米范围。 100M 范围运行良好。

    2) 2)加载了所有文件

    3) 3)我已验证步骤9值。 Value 字段中有3个值、其中3个是点数。 请注意、在函数期间观察校准过程时、我确实看到仿真器的输出变为正确的值。 仿真器在我看到的情况下工作得非常好。

    4)

    5) 5)我上传了一个 Excel 电子表格、其中包含随附模型文件生成的多个校准数据(只是具有值的顶部波形)。 数据看起来会因运行而异。   

    e2e.ti.com/.../Cal-comparison-of-some-data-2_5F00_23_5F00_26_5F00_and-3_5F00_1.xlsx

    e2e.ti.com/.../poly2_5F00_LinDac_5F00_MN_5F00_0_5F00_SN_5F00_5_5F00_DC_5F00_921.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    它看起来像图像、有些文件没有加载。 我将尝试以 e2e.ti.com/.../Requested-screenshots-3_5F00_1_5F00_2021.zipdifferent的方式交付产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我已收到模型和 Precal 文件以及 GUI 快照。

    我将尝试在使用 PGA309EVM 的实验中重现此问题。  请留出几个工作日。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我尝试使用您当前正在设置中使用的预校准文件、模型文件和传感器仿真器文件来运行 PGA309EVM-USB。  如果 EEPROM 查找表未填充、我能够重现此问题。

    这个问题似乎与寄存器6的 ADC 温度测量设置有关。 在将 Pre-Cal 文件与其他 Pre-Cal 文件示例进行比较时、主要区别在于寄存器6设置、前提是在此设置中、Pre-Cal 文件上的所有寄存器设置都设置为"0"。   

    您是否可以将 ADC 温度设置修改为'15b’分辨率,并选择“连续转换”和“单次转换”ADC 模式,如下所示:

    您可以通过导航至“Set Up Cal”(设置校准)选项卡来访问这些设置。

    按“创建模型文件仿真器文件”-->“创建预校准文件”-->在“创建预校准文件”对话框的步骤7上按“配置温度”。

    选择 ADC 温度设置、如下图所示:

    或者、您可以加载下面附加的修改后的 Pre-Cal 文件、并验证器件是否正确执行校准。

    e2e.ti.com/.../Mcron_5F00_4wire_5F00_poly2_5F00_pcal_5F00_mod3.txt

    我怀疑这是 EVM 上的软件限制;我需要进行调查、因为我没有参与软件开发;但选择这些 Temp ADC 设置后、EEPROM 表会正确填充。

    请告诉我随附的 Pre-Cal 文件或修改 ADC 温度设置是否适合您。

    谢谢、此致、

    Luis