This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:最大激励电压、VEX

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309, OPA196, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981654/pga309-maximum-excitation-voltage-vex

器件型号:PGA309
主题中讨论的其他器件: OPA196OPA191

通过查看用户指南、可以看到 PGA 309提供的激励电压为0.83 x 4.096 + VFS (我的设计为5V) x .166 = 4.229V

如果我使用采样电阻器来提供温度信号、它会进一步降低电桥激励。

如何将激励电压增加到5V、同时仍可利用线性化。  我的传感器具有大约0.2%的非线性度、因此我不需要太多校正。  我主要对信号电平感兴趣。

谢谢你。

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    在选择+5V 外部基准电压和+VSA 模拟电源的范围(最小值为5V 至最大值为5.5)时、单独或单独使用 PGA309只能产生~4.15V 的标称激励电压。

    电桥线性化电路有两个范围:范围=0、其中 KEXC = x0.83、而范围=1、其中 KEXC = x0.52。

    激励电压 Vexc 由以下函数产生:

    Vexc = VREF * KEXC + VOUT * Klin

    该器件提供2.5V 或4.096V 的内部基准选项。 此器件还提供一个范围为+2V 至模拟电源(+VSA)的外部基准选项。

    激励被减少 x0.83或 x0.52倍、从而为线性化功能留出足够的余量;其中线性化因子(Klin)和 PGA309输出电压被乘以并被添加到标称激励电压。 PGA309电桥激励线性化电路将在(+VSA)电源提供的大约0.5V 饱和电压下。

    例如、如果我们查看 PGA309用户指南的表2-5、使用外部 VREF=5V、使用范围0;实现的标称激励电压为4.15V (VREF=5V x 0.83)。 执行线性化校正后、对于正线性化因子、激励电压可在4.5V 至4.20V 的范围内;对于负线性化因子、激励电压可在4.1V 至3.378V 的范围内。

    最好的选择是使用5V 的外部基准、最低电源为 VSA =+5V、以最大限度地提高激励电压、如上所示。 这将导致标称励磁电压为4.15V。

    可以使用 Vs=+5.5V 的电源和5.5V 的外部基准。 这将导致标称激励电压为0.83xVREF = 4.565V (然而、仍然低于标称5V 激励电压要求;器件数据表和用户指南仅在典型外部基准设置 VREF=+5V 时指定 PGA309性能)。   

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

     

    感谢你的答复。

     

    我相信、通过将 Vex 用作放大基准以激励电桥的运算放大器的基准(分频)、我可以提供更高的激励电压并保持线性化特性。 只要我将电桥输出保持在输入共模范围内(最大约4V)、我就可以驱动高达7+伏的激励。 它确实需要额外的组件、但这在我的应用中是值得的。

     

    此致、

     

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的、只要 PGA309输入共模在允许的范围内、使用同相配置中的低噪声、低漂移放大器(如 OPA191或 OPA196)来获得 PGA309激励电压就应该有效。  运算放大器电源需要略高于7V、以便为放大器输出提供足够的余量。  注入(Klin)*(VOUT)激励电压校正与执行非线性校正的电桥非线性度成正比。

    谢谢、此致、

    Luis