This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:从 Vreg 中汲取超过4mA 的电流来为外部电路供电

Guru**** 2654075 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR115, TPS54062, TPS60402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/978474/xtr115-drawing-more-than-4ma-current-to-power-external-circuitry-from-vreg

器件型号:XTR115
主题中讨论的其他器件: TPS54062TPS60402

大家好、

你好。

我们的客户将 XTR115用于4/20mA 回路供电发送器设计。 他希望通过 Vreg (将电流返回到 IRET 引脚)为传感器激励和其他电路供电的电流超过4mA。 在 Iout 引脚上获得小于4mA 电流的情况下、他是否可以这样做?

市场上有许多产品(温度/液位/压力变送器、磁流量计等)仅依靠回路电源运行。 您是否有关于如何使用 XTR115或其他 TI 环路发送器 IC 设计此类发送器的建议?

随附的是他的原理图草图。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    是的,这是可能的,但不能直接从 Vreg :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    Kai 建议使用 TPS54062的解决方案将起作用。

    在某些其他应用中、一些客户使用外部电源为传感器和微控制器供电。  数字隔离器用于通过 RC 滤波器馈送 PWM 信号、以驱动 XTR115/6:

    请在以下链接中找到更多信息:

    我能否将两线制变送器与使用其自身电源的传感器或微控制器配合使用?

    有关双线电流变送器的更多信息、请访问:

    常见问题解答]使用4-20mA 电流环路发送器(XTR)进行设计:常见问题解答链接

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢大家!

    如果有进一步的询问、我将指导客户使用此主题。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    谢谢、如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供可能的解决方案。 我问了这个问题、并通过在线支持请求发送了上面的电路图。

    我使用 Recom (R-78E5.0-0.5)提供的现成24V 至5V 直流/直流转换器尝试了该解决方案、但它干扰了 Iout 上的电流。  

    我目前正在使用 TPS54062进行电路设计、如您在上面的回答中所述;我将在完成后立即将结果发布到这里。  

    其次、对于不同的应用、我需要从16-24V 的输入回路电压中隔离5V 电压、以便为外部传感器电路供电。 是否有办法使用 TPS54062或任何其他与 XTR-115同样适用的开关来设计隔离式转换器?  (可能的解决方案:连接到 IRET 引脚的输入侧接地、隔离输出侧接地)?    

    等待您的回复、  

    Ahsan Tibu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我使用公司电子邮件地址创建了一个新帐户。 我将从这里获取它。  

    此致、

    Ahsan Tibu。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashan、

    您能否为您的第二个应用发布原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashan、

    谢谢、如果您对带 TPS54062的 XTR115有任何疑问、敬请告知我们。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahsan、

    您可以执行以下类似操作:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

    感谢您提供隔离式直流/直流转换器电源参考设计文档、  

    此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您分享此应用手册。

    请参阅下面的屏幕截图、我是否可以使用采用由回路电压供电的 TPS54062的降压转换器设计(如您之前分享的幻灯片中所述)来代替前置稳压器来为隔离式直流/直流转换器生成输入电压? 这样的级联直流/直流转换器是否会导致环路中出现不必要的电压或电流纹波?  

    我相信它将提供更大的输出电流、为隔离侧和非隔离侧的电路/组件供电。

    其次、是否可以在 TINA 或 Web 工作台上测试包括所有直流/直流转换器在内的整个设计?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当然,你可以这么做:-)

    如果您遇到过大的纹波、只需插入合适的低通滤波器即可。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashan、您好!

    如果您对 TPS60402电荷泵或 TPS54062 降压转换 器有任何特定问题、请在电源管理论坛上提问。

    但是、如果您还有其他与 XTR115相关的问题、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Luis