This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA190A1IDCKT 功率±2.5V?

Guru**** 2796845 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981970/ina190a1idckt-power-2-5v

主题中讨论的其他器件:INA190

大家好、团队成员

请确认:

INA190是否可以由±2.5V 电源供电?   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    应该起作用:

    e2e.ti.com/.../kevin_5F00_ina190.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这应该起作用。  我会在引脚3和引脚2之间添加一个尽可能靠近 INA190的电容器。  确保数据表中的所有最大电压都以 GND 引脚为基准、并且您需要确保不会超过这些电压。  从该图中可以看到、您似乎正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Javier:

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队:

    如果您使用正负电源、请确认您可以收集正负电压并输出正负值?

    (电压±2.5V、输入±40mV、放大25次、输出±1V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    是的、输出电压将受到电源引脚电压的限制。  因此、GND 引脚上具有负2.5V 电压将允许电压由于摆幅低而达到-2.5V 的大约1mV。  VS 引脚高侧的输出限制也是如此。