This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6642:输入失调平均漂移

Guru**** 2977390 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6642, LMP7731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/975890/lmh6642-input-offset-average-drift

器件型号:LMH6642
主题中讨论的其他器件: LMP7731

我刚遇到了一个问题、我无法很好地找出原因。
LMH6642的接线方式如下所示。 该电路的主要功能是缓冲基准电压、第二功能具有交流特性。
R110、R111和 C83用作外部补偿。 运算放大器是稳定的。
VBRGP = 2.5V DC。



LMH6642数据表提供了典型的输入失调平均漂移。 +/- 5uV/°C
但是、我在烤箱中进行的测量结果可提供高达100倍规格(500uV/°C)的值。

与 LMP7731完全相同的电路运行正常。

我在使用该运算放大器的设计中忽略了什么或这种行为是否为人所知?

此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bernd、

    我将更详细地介绍您的电路并研究输入失调漂移。  感谢您包含电路和设置、并且 LMP7731在您的配置规格内工作。

    最好

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bernd、您好、

    我对 LMH6642 (和 LMP7731)进行了一些调查。  LMH6642的偏置电流比 LMP7731高一个数量级。  LMH6642的 uA 偏置电流可在相对较大的反馈电阻器电阻值下实现您所看到的性能差异。  您的电路具有3.3kOhm 射频。  LMP7731的偏置电流低得多、大约为 nA。   

    为了测试这一点或探索这一原因、我建议使用反馈电阻值较低的反馈网络。  您可能会发现、通过此更改、输入失调漂移更接近规格。  当 RF 较大时、偏置电流会对电压偏移(和漂移)产生更大的影响。  是否存在要求射频为3.3kOhm 的设计限制?

    我查看过先前的测试和数据文件、LMH6642符合规格、并在测试条件下按预期运行。  特别是对于该器件、没有任何与输入失调漂移相关的已知性能因素。  我建议尝试使用较小的反馈电阻器来解决较高的偏置电流。

    请继续联系我们、了解任何更新或问题。

    最棒的

    Alec Saebeler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    超出 LMH6642的共模输入电压范围。 根据数据表、您应该保持低于正电源电压1.4V、对于+3.3V 电源电压、该电压为+1.9V。 +2.5V 输入电压过高:

    e2e.ti.com/.../bernd_5F00_lmh6642.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alec

    感谢您的离线评论。 请尽快回来。

    此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    我希望与您离线重新连接。

    最棒的

    阿尔茨