This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2371-Q1:有关顶级标记的查询

Guru**** 2977500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979910/tlv2371-q1-inquiries-about-top-marking

器件型号:TLV2371-Q1

您好!

每个产品的顶部标记如下所示。

TLV2371QDBVRQ1: 317Q

TLV2371IDBVR: VBGI

每个顶部标记意味着什么?

如果您可以参考有关顶部标记的任何材料、请转发。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    器件越来越小、因此整个器件型号不合适。 短代码加上封装类型和引脚数显示了使用此工具的完整器件型号。

    www.ti.com/.../partlookup.tsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ronald

    我知道你说什么。

    我所好奇的是标记为否 这是371Q 中3、7、1和 Q 的含义。

    您能告诉我们每封信的含义吗?

    如果您有相关材料、请提供。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    单个字符本身没有意义。

    整套器件确实具有可能反映器件器件型号的含义、也可能不反映器件型号  

    在本例中、它确实反映了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ronald

    感谢您的回答。

    那么、TLV2371IDBVR 的 VBGI 标记意味着什么?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    单个字符本身没有意义。

    整套器件确实具有可能反映器件器件型号的含义、也可能不反映器件型号  

    在这种情况下、它不会反映出来。 VBGI 是5引脚 SOT-23、表示以下任一情况

    TLV2371IDBVR
    TLV2371IDBVRG4
    TLV2371IDBVT
    TLV2371IDBVTG4

    除了卷带尺寸之外、四种类型没有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ronald

    感谢你的答复。

    我将向客户提出问题。

    请回复。

    关于标记、预计将包括与晶圆厂、组装地点和测试地点相关的代码。 不是吗?

    似乎 VBGI 或371Q 的最后一个字符将分为工业级或汽车级、即温度范围。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    最后一个字符匹配并不总是任意的;也不总是确定的。  

    最好始终仅使用此工具或数据表进行验证。

    www.ti.com/.../partlookup.tsp

    有关 制造场所、组装场所和测试场所、请参阅卷带盒标签贴纸。