This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM360:LM360MX/NOPB

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM360, TL3116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/979888/lm360-lm360mx-nopb

器件型号:LM360
主题中讨论的其他器件: TL3116

大家好、

客户对 LM360MX/NOPB 是否可与 Vcc+=10V 和 Vcc-=GND 搭配使用有疑问?  

如果是、输入和输出 范围如何?

共模输入电压范围

差分输入电压范围

输出高电压(任一输出)

输出低电压(任一输出)

B.R.

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ba、

    我认为它可以在单个10V 电源上使用、尽管数据表未指定 Vcc+和 GND 引脚之间允许的最大电压差、这让我有点紧张。

    数据表是假设采用双电源编写的、因此需要进行一些"转换"。

    LM360不是轨到轨输入、且具有有限的输入电压范围。 输入电压不能超过2.5V、靠近任一电源轨。

    因此、使用+10V 电源时、输入范围限制为+2.5V 至+7.5V。

    假设 GND 引脚与 Vcc-相连、则输出将摆动+0.4V 至+8.5V。

    他们是否有理由查看这样一个旧器件?

    我建议查看"较新"的器件、例如 TL3116、它专为单电源而设计、具有可降至接地(0V 至+7.5V 输入范围)的输入以及更好的输出摆幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ba、

    实际上、我认为 TL3116在 Vcc+到 GND 电压差限制方面也会有相同的问题。

    它们可以在+5V 电压下运行吗? 它们是否需要满输出摆幅?

    您能否分享应用或要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BA

    此帖子已有一段时间没有更新、因此我假设问题已解决或不再需要进一步支持。

    如果您有其他信息要共享、请随时回复或打开新帖子。  另一个选项是使其脱机。

    卡盘