This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6642:应变仪全桥电源

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6642, INA317, INA188, INA333, PGA281, PGA280, PGA204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/981595/lmh6642-supply-of-strain-gauge-full-bridges

器件型号:LMH6642
主题中讨论的其他器件: INA317INA188INA333PGA281PGA280PGA204

您好!  

我的客户尝试改进他的放大器卡设计。 他的主要兴趣是改善应变仪全桥的供应:

当前系统如下所示:  

  • 应变仪阻抗= 350 Ω  
  • 5V 传感器桥电源
  • 12 LMH6642 (SOT-23)+微控制器的电压基准(可能具有内部 DAC)=意味着他可以使用一个 LMH 提供4个电桥(4*350 Ω μ A/5V = 57mA)

我已经与其他 FAE 讨论过这一点、我们收集了以下几点需要改进:

  • 如果使用可驱动更大电流的 OPAMP、则可实现更少的运算放大器
  •  我们认为、LMH6642的带宽是不需要的
  • 客户还希望减小尺寸、因此我们的 OPAMP 可以驱动更高的电流
  • 电源必须是双极的  
  • 需要低1/F 噪声
  • 需要低电流和电压噪声

那么、我们是否有一些建议让客户改进他的应用。 哪种器件最适合应用。  

感谢您对此进行深入研究  

1月